This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1仿真模型

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1429957/lm25143-q1-lm25143-q1-simulation-model

器件型号:LM25143-Q1

工具与软件:

您好!

我正在为 LM25143-Q1查找 Tina 仿真模型、我已看到 P Spice 仿真模型、但无法为 LM25143-Q1找到 Tina 模型。

任何 Tina 模型都适用于 LM25143-Q1、或者我如何在 Tina 中添加 P Spice 模型。

此外、我想知道一点、可以使用为 LM25143-Q1提供的瞬态模型进行交流分析。

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我们不再提供 TINA 支持、仅提供 PSpice。

    瞬态模型通常不用于交流分析。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahi:

    感谢您的反馈。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。 正在关闭该主题帖。  

    此致、

    Rahil