This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54-Q1:我刚刚在 PSPICE 中创建的仿真文件不能再在 PSPICE 中打开。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430101/ucc28c54-q1-simulation-files-i-just-created-in-pspice-can-no-longer-be-opened-in-pspice

器件型号:UCC28C54-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C54

工具与软件:

您好!

我在 LTSPICE 中根据模型生成的错误、在 PSPICE 中为 UCC28C54器件重新创建了仿真电路。 在完成原理图并设置瞬态仿真所需的内容之后、我发现仿真将无法运行。 没有错误、它只是不会运行。 后来我收到一条消息,指示服务器无法到达,并建议重新启动 PSPICE。 在关闭和重新启动 PSPICE 后、我允许执行库更新请求。 完成后、我尝试打开我的 PSPICE 项目。 PSpice 将不再打开工程或设计文件。 花了一天的时间在 PSPICE 中创建原理图。 对发生了什么有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    不知道发生了什么事是诚实的。 我最好的建议是等到服务器可以正确恢复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的评论。 "无法访问服务器"消息实际上对我没有任何意义。 除了30天的许可证续订外、PSPICE for TI 应是自成一体、可自行支持且完全位于我的 PC 上。 据我所知、不涉及服务器、也不指示服务器状态。

    我可以再次创建整个原理图、但我不希望在不了解发生了什么的情况下这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    抱歉。 如果您的原理图在能够再次运行时遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢你