This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:将 UCC28910用作降压转换器时的预防措施

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28881, UCC28750, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1429911/ucc28910-precautions-when-using-ucc28910-as-a-buck-converter

器件型号:UCC28910
Thread 中讨论的其他器件: UCC28881、 UCC28750、 UCC28911

工具与软件:

您好!

问题1。
通常不建议将 UCC28910用作降压转换器? 工作环境如下。
-输入:DC 200V
-输出:直流18V
-负载电流:0.2A

我使用 UCC28910构建了一个电路、但 IC 没有启动、这可能是因为保护功能被激活了。

问题2:
如果我正确理解、UCC28881可以用于上述工作环境。 数据表描述了用作"高侧降压"的电路。 如果在上述条件下使用、UCC28881是推荐使用的 IC 吗?

谢谢!

Conor