This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010236:图腾柱 PFC 解决方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010236, TIDA-010203, TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1428232/tida-010236-totem-pole-pfc-solution

器件型号:TIDA-010236
主题中讨论的其他器件: TIDA-010203TMS320F280025C

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种采用 TI 产品的图腾柱 PFC 解决方案。

[条件]

 -输入电压: AC200V 或400V

 - PFC 输出: 400V

 -输出功率:3300W

我正在考虑根据上述配置、使用 C2000的图腾柱 PFC 参考设计。

 - TIDA-010236:基于 GaN 的4kW (LMG352x)图腾柱 PFC

 - TIDA-010203:基于 GaN 的4kW (LMG342x)图腾柱 PFC

如果输入电压为 AC200V、则上述配置非常有用。 但如果输入电压为 AC400V、TI 的 GaN 产品的额定电压是600V、因此必须考虑 SiC FET。 图腾柱 PFC 需要高开关频率和快速响应、因此 GaN FET 非常适合。 可能出于此原因、我找不到任何 C2000 + SiC FET 配置的参考设计。

问题1。 是否有任何支持 AC400V 的图腾柱 PFC 解决方案?

问题2: TIDA-010236和 TIDA-010203在设计时考虑了 GaN FET、但我可以将它们用作设计 SiC FET 的参考吗? 是否会由于开关频率和散热设计问题而难以将它们用作基准?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们的专家不在办公室,我们将在本周内回复您。

    谢谢

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    对于 Q1: TI 目前没有 TTPL PFC 支持400VAC 输入。

    对于 Q2:   由于拓扑和软件算法仍然相同、仍可以将 TIDA-010236和 TIDA-010203与 SiC 配合使用来支持高电压输入。

    对于效率和开关频率、SiC 和 GaN 在此应用中应相似。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hely、

    对于 Q1: TI 目前没有 TTPL PFC 支持400VAC 输入。

    TI 是否计划发布与400VAC 兼容的 TTPL PFC 参考设计? 对于 GaN FET、我认为随着制造工艺的发展(高电压电阻)、这是可能的。

    此外、为何由于 TTPL 和 SiC 之间的兼容性问题而未发布用于 SiC 的 TTPL PFC? 兼容性是指高效率、高速开关等

    此外、图腾柱 PFC 适用于中低功率到高功率电源(几百瓦到几千瓦)、这类电源中 GaN 的特性通常更为重要。 这是否也是很少选择 SiC 进行设计的一个因素?

    [报价 userid="493315" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1428232/tida-010236-totem-pole-pfc-solution/5474924 #5474924"]对于 Q2: 您仍可以使用  带有 SiC 的 TIDA-010236和 TIDA-010203来支持高电压输入、因为拓扑和软件算法仍然相同。

    在考虑基于 TIDA-010236或 TIDA-010203的 SiC FET 时、是否有任何预防措施?

    例如、我知道在使用 SiC FET 时、以下各项与 GaN FET 不同。

    - SiC FET 通常针对几百 kHz 的开关频率进行优化,这可能导致比 GaN 更大的开关损耗。

    -SiC FET 运行在更高的栅极电压(通常是10V 到20V )。 此外、由于栅极电容较大、需要更改不同的栅极驱动器或驱动器设计。

    - SiC FET 可能比 GaN 产生更多的热量,因此可能需要采取适当的散热措施。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    请在下面核对我的答案:

    TI 是否计划发布与400VAC 兼容的 TTPL PFC 参考设计? 对于 GaN FET、我认为随着制造工艺的发展(高电压电阻)、这是可能的。 "不,我不是这个意思。"

    此外、为何由于 TTPL 和 SiC 之间的兼容性问题而未发布用于 SiC 的 TTPL PFC? 兼容性是指高效率、高速开关等 HELY:GaN 足以满足220VAC 输入下的 TTPL PFC、在此电压电平下、SiC 成本更高。

    此外、图腾柱 PFC 适用于中低功率到高功率电源(几百瓦到几千瓦)、这类电源中 GaN 的特性通常更为重要。 这是否也是很少选择 SiC 进行设计的一个因素? HELY:是的、我认为您是对的、再也不要使用 GaN、因为它具有出色的功率级别和低功率损耗。

    在考虑基于 TIDA-010236或 TIDA-010203的 SiC FET 时、是否有任何预防措施?

    HELY:TI GaN 具有内置的栅极驱动器、需要为 SiC 选择栅极驱动。 由于输入和输出电压较高、因此还需要重新计算电压/电流检测电路。  

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    我将主要考虑使用 TIDA-010236和 TIDA-010203。 参考设计页面未提及 C2000软件。 您能否为我提供在考虑图腾柱 PFC 时有用的源代码? 如果您有用于验证 TIDA-010236和 TIDA-010203操作的软件、情况会更好。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    我们有软件、您能联系我们的当地销售人员吗?

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    它会在网上的 SDK 中提供吗? 我是否需要参考设计软件的 NDA?
    此外、TIDA-010236和 TIDA-010203的源代码是否基于 TMS320F280025C?

    谢谢!

    Conor