This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010956:逆变器发生反馈时如何处理能源?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010956, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430149/tida-010956-how-is-energy-handled-when-back-feeding-occurs-on-the-inverter

器件型号:TIDA-010956
主题中讨论的其他器件: LMR38010

工具与软件:

我将使用 TIDA-010956。 我注意到、对于没有电源、电机正在转动(将能量反馈给逆变器)的情况、原理图似乎不包含任何保护。

在这些情况下、逆变器如何处理电机产生的能量? 是否有任何建议的保护措施或其他应考虑的元件来实现安全运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您就此问题与我们联系。

    在没有电源的情况下、 如果没有系统控制器(通常由 MCU 控制)、逆变器将无法对电机侧的电流或电压采取任何措施。 因此、三相功率级将用作三相整流器、并对 VDC 总线电容器充电至电机 BEMF 的峰值。 只要电机速度不是过高、 从而使 BEMF 和 VDC 总线电压不超过 直流/直流转换器 LMR38010的80V 最大电压额定值、就不会造成硬件损坏。 在此之前、在 VDC 上升期间、DC/DC 将首先开始工作、然后为 MCU 供电。 如果 MCU 有足够的时间退出上电复位和重启周期、我们可以在 SW 中针对这种情况采取措施(例如、将所有三个低侧开关与受控占空比短接在一起)、并 使电机电流低于特定水平。 如果 VDC 电压上升得太快、也许我们应该稍微增加 DC 总线电容器。 考虑到电机 及其负载可能具有相当高的惯性、可能需要一些时间来加快速度、该过程可以对其进行控制。

    此致、

    Jerome Shan