This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7451:PMP7451

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1428709/pmp7451-pmp7451

器件型号:PMP7451

工具与软件:

施加48V 直流输入时、没有输出。

观测值

1、电源已进入 CC 模式。

2. UCC2897引脚输出和 AUX 上无输出波形。

3.需要您的支持