This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:我正在搜索低电压(<100V AC)和低功耗(<1kW)版本的 TIDA-01606

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TIDA-01629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1429161/tida-01606-i-am-searching-for-a-low-voltage-100v-ac-and-low-power-1kw-version-of-tida-01606

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TIDA-01629

工具与软件:

您好!

我正在尝试为实验室设置寻找低电压、低功耗的可编程逆变器。

 TIDA-01606是理想选择、但具有非常高的电压和额定功率。 如果您能选择电压额定值低于100V AC 且功率额定值低于1kW (低于这些值会更好)的替代方案、那就更好了。

我找到了  TIDA-01629、但该示意图中未包含滤波器、这非常重要、因为我们不会使用这些滤波器来驱动电机。  

请告诉我。

Soumyadeep。