This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41062:是此参考设计的原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E, BQ25731, TPS25751, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430803/pmp41062-is-the-schematic-available-for-this-reference-design

器件型号:PMP41062
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS25751、BQ25756、BQ25756E

工具与软件:

我正在设计具有60W 拉/灌功率且无数据传输功能的 USB-C PD 应用、其中使用了 TPS25751和 BQ25731来与5节串联锂离子电池配合使用。  

原理图是否可用于 PMP41062参考设计?

是否有充分的理由在我的应用中使用 BQ25756而不是 BQ25731?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 您也可以使用 BQ25756E、该器件与 BQ25756 P2P 兼容、只是额定电压较低(7S)、在此处可能更具成本效益。

    BR

    最大值