This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54-Q1:RPC 服务器不可用- PSPICE for TI

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1432516/ucc28c54-q1-rpc-server-is-unavailable---pspice-for-ti

器件型号:UCC28C54-Q1

工具与软件:

启动 PSPICE 仿真时、会弹出一条错误消息、指示 RPC (远程过程调用)服务器不可用。 但是、RPC 服务器和 RPC 定位器都设置为自动、并且都在运行。 在会话日志中、只有这两个错误出现:"远程过程调用失败。" 并且"RPC 服务器不可用。"

这似乎是 TI 的 PSPICE 问题。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不好。 我建议您使用 TI TINA 来避免此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、洪先生。 很遗憾、不支持 PSPICE for TI。

    感谢您的反馈。 我将试用 TINA - TI。 尝试 TI 的 PSPICE 一直是在浪费大量时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没有软件级支持团队很难做到、因此不得不采取替代措施。