This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:实施 TIDA-020047时出现问题

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1427742/tida-020047-issue-implementing-tida-020047

器件型号:TIDA-020047

工具与软件:

尊敬的专家:


我使用 E:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\ti\utils\test\cascad\am273x\am273x_cascade_mss.xer5f 运行 TIDA-020047时会出现此错误


请提供帮助。

此致、  

Joselito Go
德州仪器(TI)客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    我正在复制您的测试案例。  我将设置 TIDA 020047并 尽快提供反馈。

    此致、

    Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    请询问客户设置 EVM 所采取的步骤。  它们是否使用 DCA1000EVM?  如果他们 使用 CCS、他们是否刷写了 CCS 调试映像?  

    客户是否遵循以下用户指南中的说明:

    谢谢!

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我已经解决了前面的问题。  当前运行结果如下所示。
     

     
    我想确认是否可以按照 用户指南中的步骤收集 ADC 数据。 要收集 ADC 数据、DSP 部分是否需要工作?

    此致、  

    Joselito Go
    德州仪器(TI)客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    根据我的理解、如果您在使用 DCA1000、那么原始 ADC 数据 处理就不需要 DSP。  我正在进行进一步检查以获取更多详细信息。

    此致、

    Ali