This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:ADC 和 DAC 建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS9224R, THS4551, ADS9224REVM-PDK, DAC1282, ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1432048/tida-060029-adc-and-dac-recommendations

器件型号:TIDA-060029
主题中讨论的其他器件:ADS9224REVM-PDKADS9224RTHS4551、THS4541 DAC1282、ADS9219

工具与软件:

您好、TI:

我目前正在研究针对 LCR 表模拟前端的此参考设计、需要获取有关选择 ADC 和 DAC 或 DDS IC 或者用于生成信号的另一个 IC 的建议。 有人能提出非常适合此参考设计的选项吗?

感谢您发送编修。

此致、

Jendas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jendas、您好!

      链接的 LCR 参考设计使用 ADS9224R 进行输出测量。 具体来说、   使用了 ADS9224REVM-PDK EVM、它具有 THS4551、后跟  ADS9224R。 通过这种设置、可轻松与 LCR 参考板连接。 对于最高2MHz 的高速版本、 ADS3662EVM 与 THS4541搭配使用、然后与 ADS3662搭配使用。  

      对于信号发生器、 使用了函数发生器、特别是33220A Agilent / Keysight 函数发生器来评估此设计。 您是否需要板载波形发生器(例如来自 DAC 的波形发生器)?

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 SimaJalaleddine

    非常感谢您的快速响应!

    是的、我希望将所有功能直接集成到 PCB 上、因此我对合适的 IC 选项感兴趣。 对于输出测量、在我看来、ADS3662对于此应用来说有点过分。 我正在考虑双 ADS127或 ADS131作为替代产品?、或者可能还有其他类似的 ADC、如果您有任何建议?

    对于信号源、DAC 或 DDS 等专用 IC 将是理想之选。 对此也有什么建议吗?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jendas、您好!

     根据您的输入频率、这两个 ADC 选项似乎是不错的选择。 唯一的问题是、我建议采样率至少是输入频率的两倍。 如果你在进行100kHz 及以上的 采样、我发现我在500ksps 及以上采样率、甚至1MSPS 采样率下获得了很好的结果。  

     我是高速放大器团队的一员、为50MHz 放大器(VFB、CFA、VGA/PGA、FDA)(如参考设计中使用的放大器)提供支持。 我会将该主题转给精密 ADC 团队、以获取更多建议。 他们应该能够在此主题上为您提供支持。  

     此外、我建议开始一个关于 DAC 或 DDS 的新主题、因为这将被路由到最好的团队来支持您的问题。 我会将此器件链接到要路由至正确组的新线程: DAC1282。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jendas:


    ADC 选择将取决于 LCR 表的频率范围。 对于2通道同步采样>1MSPS 的 ADC、除 ADS9224R 外、ADS9219也是另一种选择。 这是一款采样率为20MSPS/通道的18位 ADC。

    >= 1 MSPS、>= 16位、双通道 ADC 

    此致、

    Shaury