This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:用户身份验证-应用程序遇到内部错误情况。 ERR 代码(-2008)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1426562/pspice-for-ti-user-authentication---the-application-has-encountered-an-internal-error-condition-err-code--2008

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我正在尝试在 Synology NAS 上的虚拟机(Win10)中安装 PSpice for TI。
安装时,问题发生在"用户身份验证",我收到错误消息:

"此应用程序遇到内部错误情况。 如需更多帮助、请访问 http://e2e.ti.com(-2008)"

您能帮忙吗?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在虚拟机上安装可能会导致问题。 让我来看看这个。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、您有机会讨论这个问题吗?

    谢谢

    马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    请 在 power shell 中运行以下命令并共享输出:

    WMIC BIOS 获取序列号
    Get-WmiObject -Class Win32_BIOS | Format-List -Property *

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:  

    附件是包含您询问我的命令结果的 txt 文件。

    谢谢!

    马西莫

    e2e.ti.com/.../PowerShellPSPiceTI.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    谢谢。 我认为 必须提供序列号:

    请检查您的 VM 设置。

    谢谢!
    JC