This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:如何删除或隐藏早期仿真?

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1432051/webench-power-designer-how-can-i-delete-earlier-simulations-or-hide-them

工具与软件:

您好、专家

是否可以在电源设计器工具中隐藏或删除早期仿真?

我进行了显著的分立式元件值更改、早期仿真不再相关。

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 :  

    请知悉 WEBENCH 团队正在度假。 请在下周结束前回复。  
    谢谢你  

    此致、

    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    根据您的请求、我假设您指的是同一测试台的多个仿真显示为重叠结果的实例。

    要隐藏这些重叠结果并单独查看每个仿真、请按照下面随附文档中概述的步骤操作。

    e2e.ti.com/.../Procedure-to-hide-multiple-simualtions_2E00_.docx

    希望这可以解决您的问题。 如有任何疑问、请随时与我们联系。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G