This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20306:PMP20306的 SGND 和 VMON?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3522EVM-042, LMG3522R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430082/pmp20306-sgnd-and-vmon-of-pmp20306

器件型号:PMP20306
主题中讨论的其他器件:LMG3522EVM-042LMG3522R030

工具与软件:

您好!

我正在使用 PMP23031 RevC 板。 具体来说、我对 SGND 和 VMON 的使用感到困惑。 该电流由 PMP20306A 板生成、但在 PMP23031板上未使用该电流。 看起来这些信号都被引入到了原理图中、但没有任何东西触摸它们。 您能否解释一下 PMP20306A 电路板中 VMON 和 SGND 的用途?  

谢谢!

Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    VMON 绕组旨在 次级侧提供输入电压检测。 VMON 电压电平与 Vin 成正比。 此功能适用于其他主板、但不适用于 PMP23031。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一电路板上的 SGND 和5Vs 是否相同。 它们也没有被使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右侧、5V 用于偏置隔离式直流/直流转换器控制电路。 但 PMP23031仅是 PFC 级。 所以这里我们不使用5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有两个问题:  

    1) 1)我 想测量  LMG3522EVM-042 板上的温升、板上的固有温度传感器以电压形式为我提供输出、电压到温度转换因子是多少、以便我可以知道实际的温升?

    2) 2) PMP23031 RevC  板上的这些孔用于什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    #1:LMG3522R0x0 temp 引脚将生成 PWM。 根据 PWM 占空比、您可以将其转换为实际温度。 请参阅 LMG3522R030数据表7.3.9部分。

    #2:我们在 PMP23031板上留下了一个选项、用于使用定制 GaN 子卡而不是 EVM。

    此致、

    Sheng-Yang Yu