This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:是否有在 TI PSpice 中仿真 TPS53647瞬态行为的示例原理图?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1433486/tps53647-is-there-an-example-schematic-for-simulating-tps53647-transient-behaviour-in-ti-pspice

器件型号:TPS53647

工具与软件:

我想使用 CSD95481等分立式 MOSFET 对 TPS53647进行仿真。 您是否有任何参考 TI PSPICE 原理图可用于仿真瞬态行为?

如果尚未配置、我想了解如何配置工作电压、频率等参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    对于该产品、您可以使用 TI.com 上的 PSPICE 瞬态模型。 我附加的页面位于"设计和开发"下方。 我还将其附在此处。

     e2e.ti.com/.../slum465b.zip

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您提供示例原理图。 我能够对电路进行仿真。 我看到的一个问题是电路仿真大约需要2小时才能完成。

    是否有用于 TPS53647的 SIMPLIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    我在下面附上了 SIMPLIS 模型。

    e2e.ti.com/.../TPS53647_5F00_4phase_5F00_ENCR.zip

    此致、

    Maha