This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:更快的仿真

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1433249/pspice-for-ti-faster-simulations

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:TPS61071TPS7A20

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

 我将使用 PSpice for TI 来模拟 TPS61071升压转换器。 我使用的仿真文件具有所有默认值、仿真时间为51秒。 设置显示在随附的屏幕截图中。 还会显示仿真窗口、在该窗口中、它停留了一整晚的完成度达到50%。

感谢您提供这些信息。 一般而言、在对 IC 块进行仿真时、无论是这个模型、TPS61071还是其他模型、为什么仿真往往更慢? 如何提高速度?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonard、您好!

    我这边可以正常运行模型。 为什么使用 TPS7A20? 这是 共同仿真?  

    当 运行与多个 IC 的联合仿真时、TI 不保证收敛。

    此致、

    Travis