This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:确认调制类型

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1432043/tida-01606-confirm-modulation-type

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

您好、TI 专家:

请与您联系、TIDA-01606是否使用 SVPWM 调制类型? 您能否分享介绍其使用的调制类型的相对资源? 谢谢!

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu、我们的这款设计专家将 于下周回岗、并将在11月6日之前给您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰鱼市

    请查看我们针对 TIDA-01606提供的 PLECS 模型。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01606#design-products

    向下滚动到 PLECS 文件的"设计工具与仿真"部分

    我想它在我上次检查时使用了三次谐波注入

    开尔文