This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:查找适用于 LM5148的 PSpice 文件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1434619/lm5148-looking-for-the-pspice-file-for-the-lm5148

器件型号:LM5148
Thread 中讨论的其他器件: LM5149

工具与软件:

大家好、我正在查找用于 LM5148的 PSpice 文件。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokouvi

    请使用 LM5149、其同一器件具有板载独立 AEF。  您可以不使用这些引脚来评估器件、并获得与 LM5148相同的结果。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫