This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何在 Tina 中添加 Infineon MOSFET 模型

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1433818/lm5170-q1-how-to-add-infineon-mosfet-model-in-tina

器件型号:LM5170-Q1

工具与软件:

您好!

我之前在 Tina 中对两相转换器进行了仿真。  我的设计中使用的是 Infineon MOSFET、所以我想在 Tina 中添加 Infineon 模型 MOSFET、如何添加这个。 我曾尝试使用 Macro、但这并不正确。 请帮助我在 Tina 中添加此模型。

MOSFET 器件型号: IAUT240N08S5N019

请帮助我在 Tina 中创建此模型。

此致

瑞耶斯·K· E

https://www.infineon.com/cms/en/design-support/finder-selection-tools/product-finder/simulation-model/?redirId=58590&filterValues=~(PRODUCT_CATEGORY_FILTER~(~%27Automotive*20MOSFET)~QUALIFICATION_FILTER~(~%27Automotive))&visibleColumnIds=name,productStatusInfo,opn,724,2c803337c8bf4224ab0f03561e1c0e7c,5546d4624f205c9a014f3c76a4f51d29,722,496_max,496_nom,618

IAUT240N08S5N019 | 80V、N 沟道、1.9 mΩ max、汽车类 MOSFET、收费、 OptiMOS-5 -英飞凌科技

e2e.ti.com/.../OptiMOS_5F00_5_5F00_80V_5F00_PSpice.lib

e2e.ti.com/.../S5_5F00_80_5F00_e_5F00_var2.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    TINA 是一款 DesignSoft 程序、您可以在他们的支持页面上提交问题:  http://www.tina.com/technical-support/

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。 我已经查看了 TINA 支持页面、运行速度非常慢。 我将尝试提交到这里。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的意见。 我已经检查了 Design Soft 并创建了模型。

    此致

    瑞耶斯·K· E