This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:设置指南

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1427459/tida-020047-set-up-guides

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHDCA1000EVM

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我``sUniFlash 在 TIDA020047中成功地对` bl_qspi.debug.tiimage`和 am273x_mmw_demoTDM.appimage 进行编程。

`、我使用 CCS 对位于`C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01\ti\utils\test\cascad\am273x\`处的 Δ i am273x_cascade_mss.xer5f`进行编程。

但是、当尝试使用 dev.ti.com/.../上的可视化界面 来观察成像结果时、现在无法连接到两个 COM 端口。

我希望您能告诉我的操作是否正确、编程的文件是否有任何问题、以及我无法使用可视化界面的原因。

我注意到、此可视化界面中没有双级联选项。 能否确认它是否支持 TIDA020047?

我提到的第4.6节

dr-download.ti.com/.../mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf 、用于使用我的 tida020047收集数据、

但目前、我可以生成不带数据文件的日志文件。

这可能是什么原因呢?

我能否确认 dac1000evm 可用于使用 tida020047进行数据收集?

或者、tida020047如何独立运行? 是否有相应的教程?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、TIDA020047可与 DCA1000EVM 配合使用。 我认为还没有一个教程可用。 目前正在进行这项工作。  

    希望这对您有所帮助

    E. Shareef