This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080004:TMS320F28023的安全要求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080004, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1432213/tida-080004-security-requirement-on-tms320f28023

器件型号:TIDA-080004

工具与软件:

尊敬的 Champs:

现在、客户使用 TIDA-080004、他们对网络安全有了要求: 需要禁用所有不必要的硬件外部接口(如 JTAG、UART、I/O、USB 等)、以保护存储器中的数据、并确保没有针对非法访问的隐藏接口。 并且需要安全启动来避免通过外部接口攻击系统。

我认为 F28023不支持此功能、那么我们该如何满足客户的这一 要求呢?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    请参阅 TMS320F28023数据表中关于 CSM (代码安全模块)的说明、此模块允许用户将128位密码编程到闪存中。  为了 存取安全块、用户必须将正确的128位密钥写入闪存存储器的正确位置。  请确保客户  小心 之所以要阅读数据表、是因为需要注意这些注意事项和注意事项、尤其是在第9.1.9节中。

    我看到 在下载选项卡下还有一个名为 C2000Ware 的工具以及一个名为 C28 Academy 的 TI 培训网站。  这对于了解如何实施额外的安全功能也很有用。 让我看看我是否可以将该票证重新分配给更熟悉 C2000 MCU 的人、因为该解决方案更详细地介绍了如何启用 CSM 以及芯片提供的其他安全功能。  

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia

    我建议与 C2000团队开一个新的票证。  他们将能够建议正确的部件以满足安全需求。  我们在 DLP 方面并不是这一主题的专家。

    Jason