This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:基于 TIDA-010042 MOSFET 的设计中的更低降压阈值

Guru**** 2588735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1435243/tida-010042-lower-buck-threshold-value-in-tida-010042-mosfet-based-design

器件型号:TIDA-010042

工具与软件:

您好!

在参考代码中、降压下限阈值设置为400。低于该值是否存在任何问题。 TI 选择该值的方式。 如果我从降压下限阈值(例如:125)启动降压、这会导致升压效果还是任何其他问题。

此致、

Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    您可以设置一个较低的阈值、我认为旧的阈值是为了帮助获取使用普通直流电源而不是 PV 仿真器的 mpp。

    此致!

    Bowen