This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22951:PMP22951

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, PMP22951, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1433778/pmp22951-pmp22951

器件型号:PMP22951
主题中讨论的其他器件:UCC28950、PMP8740、 UCC28070

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们必须设计4KW 电池充电器。 您能在此处获得支持吗?

输入范围为110VAC 至270VAC、输出将为48-53VDC、@~80A。

您是否有包括功率因数校正电路在内的解决方案?

对于功率因数校正编程或硬核设计、这两个选项都 可以。

我们正在寻找低成本设计、因此硬核最可取。

我希望 PMP22951可用于直流/直流器件? 或 UCC28950在这里也适用于4KW 设计。 您能指导一下吗?

谢谢。

此致、

Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    对于 PSFB、您可以实现模拟或数字控制 PSFB。 有关使用 UCC2951进行模拟控制的示例、请参阅 PMP8740。 这是一款采用 PFC + PSFB 的2kW 电池充电器设计: https://www.ti.com/tool/PMP8740

    对于 PFC、我建议将 UCC28070用于交错 CCM、或者您可以使用图腾柱 PFC。 可能类似于 PMP4988的内容: https://www.ti.com/tool/PMP40988

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提供的信息!

    我会检查并在需要时回复您。

    此致、

    Ashutosh