This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22477:1类、2类、3类的 TPS23730_12Vout_51W_hardware 设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1433843/pmp22477-tps23730_12vout_51w_hardware-design-of-type1-type2-type3

器件型号:PMP22477

工具与软件:

嗨、团队:

关于 PMP22477的参考设计、我看到使用 放大器 NMOS 的硬件设计通过  圆圈显示了以下用于获取1类、2类的代码。 您能否解释一下该电路的功能是什么?
电路似乎用于检测 PD 电源、但   我知道、我们已经有 TPH、TPL、BT 来执行该功能。

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ching-Fei:

    四路放大器电路可调节最大输入功率。  当两个 PoE 端口上的两个转换器并联并且您希望从每个端口获得最大功率时、该功能会非常有用。  当具有较高输出电压的转换器达到最大输入功率时、它将继续提供该端口的 PoE 标准允许的最大输入功率。  并联转换器将继续提高其功率、使其达到其连接的 PoE 端口允许的最大功率。  如果在两个 PoE 端口达到最大功率后、负载电流增加、输出电压将下降、以便在每个端口保持最大输入功率。

    通过初级检测电阻器的输入电流会被滤波回其平均值、并且还会测量输入电压样本。  这两个信号相加、然后与基准进行比较。  一旦达到基准、对输入功率进行调节、而不是对输出电压进行调节(电压环路和电源环路一起进行"OR"运算)。

    TPH 和 TPL 信号用于确定每个 PoE 端口提供的最大功率、以设置最大输入功率调节电平。  如果 MCU 可用、这也可以通过软件来完成。

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、解释非常完整。