This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI n ü②的多个安装

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1434053/pspice-for-ti-multiple-installations-of-pspice-for-ti2

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

 

当我尝试在另一台 PC 上安装它时、安装有问题。

如果您包括重新安装、此安装将是第四次尝试、

因此、我认为、由于次数有限、用户身份验证失败是造成问题的原因。

 

我想停用我的 PC 上的所有许可证、并在我的新 PC 上安装 PSpiceforTI。

这是可行的吗?

 

此致、

Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    是的、可以停用旧安装。

    我会将其提交、并在完成后报告给此处。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您确认可以停用旧安装。
    完成后、请告诉我。

    此致、
    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Taroimo、

    旧安装现已禁用。 您可以在新计算机上继续安装 PSpice for TI。

    希望你的所有模拟都能融合,:-)

    David