This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:TIDA020047无法打印完整且正确的对帐单

Guru**** 2587795 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1434806/tida-020047-tida020047-failed-to-print-a-complete-and-correct-statement

器件型号:TIDA-020047

工具与软件:

我们处理的 TIDA-020047使用 CCS 运行
am273x_cascade_mss.xer5f 和输出是
**
调试:启动 mmWave 级联应用程序。
**
PMIC 寄存器0x0A 配置为0x33。
mmWave MSS 初始化
功能:毫米波添加配置文件:通过
功能:毫米波获取编号配置文件:通过
功能:毫米波获取配置文件句柄:通过
功能:毫米波获取配置文件:通过
特性:毫米波配置文件添加:通过
特性:线性调频脉冲添加:通过
特性:毫米波获取线性调频脉冲数:通过
功能:毫米波获取线性调频脉冲句柄:通过
功能:毫米波获取线性调频脉冲配置:通过
功能:毫米波添加配置文件:通过
功能:毫米波获取编号配置文件:通过
功能:毫米波获取配置文件句柄:通过
功能:毫米波获取配置文件:通过
特性:毫米波配置文件添加:通过
特性:线性调频脉冲添加:通过
特性:毫米波获取线性调频脉冲数:通过
功能:毫米波获取线性调频脉冲句柄:通过
功能:毫米波获取线性调频脉冲配置:通过


但我们无法在下面看到正确的图形。


mmWave MSS Open Done。
mmWave MSS 配置完成
mmWave MSS 停止完成。
功能:mmWave MSS Close:Passed
mmWave MSS 关闭完成。
特性:MMave MSS Deinitialized:通过

这个问题会在多个电路板上重复出现、您能说明一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    打印提示符的命令可能不正确。 这里有一些您可以尝试的东西

    1)您是否可以在代码的开头向 test_print()添加一些随机字符串、并查看其是否出现在输出控制台上?

    2)您可以编辑代码并检查所有您怀疑不工作的函数的返回值、例如在下面的代码中、您可以将 MMWave_open 的返回值存储在 IF 循环外部的变量中并检查 IF (变量){代码的其余部分}。 您可以放置一个断点并检查返回值。 如果该代码通过但未打印任何错误、则表示代码正在运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    通过添加 print 语句、我已确定程序卡在MMWave_open函数上。

    什么原因可能导致这种情况、如何解决这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议闪存调试映像、将器件置于功能模式、并单步执行代码以找到示例并查看其停止位置。 您可以在此处找到 CCS 调试映像

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24\ti\utils\ccsdebug