This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:UCC14240-Q1仿真

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1435122/ucc14240-q1-ucc14240-q1-simulation

器件型号:UCC14240-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5175-Q1

工具与软件:

您好!
您能帮助我对牵引逆变器进行仿真吗?
这对我验证设计很有益处。
我正在使用 UCC14240、UCC5880QDFCRQ1、LM5175-Q1。

如果您能帮助我逐步指导从从哪里开始、使用哪种工具、参考、我将非常高兴。

请提出建议。
谢谢你。
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AJ:

    -UCC14240可从此处的产品文件夹网页中获取 SIMPLIS 模型 UCC14240-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 您可以使用该模型在 PSpice 上执行仿真。

    -对于其它部件号、请提交其它 e2e 以及这些部件号。 工程师将与您联系、为您提供帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有用于此器件的 PSPICE 模型、但可以通过提供的链接获取 SIMPLIS/SIMetrix 模型。 SIMPLIS 模型只能在专业版而非免费版上运行。

    Steve