This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:TPS61291DRVR 和 MCP16417-I/MN 的比较表

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1435733/tps61291-comparison-table-for-tps61291drvr-and-mcp16417-i-mn

器件型号:TPS61291

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助我提供 TPS61291DRVR 和 MCP16417-I/MN 的比较表吗?

我们尝试推广并取代竞争对手。

请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    该专家是 ooo 今天,并将在下星期一回来.

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我将通过电子邮件反馈此比较表、因为不建议  在网上发布竞争比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请使用我的电子邮件地址: peter.tseng@arrow.com 与我联系。

    谢谢。