This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9253:低功耗低成本隔离式设计建议

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9253, LM5022, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1437052/pmp9253-low-power-low-cost-isolated-design-suggestions

器件型号:PMP9253
主题中讨论的其他器件: LM5022LM51551

工具与软件:

您好!  

我正在寻找高效、低成本隔离式直流/直流转换器设计、以满足以下规格要求、请参阅 TI 提供的可靠且经过验证的参考设计。  

输入电压:18Vdc 至60Vdc  

输出:5V @ 2.5A (EMI/EMC 滤波器是可选的)

我可以看到 PMP9253就是其中一种选项、但成本核算看起来仍较高。 该设计的目标价格是每块板少于7美元。 请告诉我您宝贵的意见、帮助您推进设计。  

此致、

Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    此设计成本已经非常低、非同步反激式器件是满足这些规格的最佳选择。

    如果您可以降低输出的容差、则可以执行 PSR (初级侧调节)而不是使用光耦合器。  

    我还建议将控制器更改为 LM51551、这比 LM5022成本更低

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    感谢您的宝贵建议。 是的、容差较低的5VDC 输出是可接受的、因为我使用 LDO 进行5V 直流至3.3VDC 降压转换、以实现 数字部分 偏置。  

    我会毫不犹豫地选择反激式 PSR 拓扑、因为它不应该最终导致定制变压器设计、这会增加成本和时间。 首选现成的组件以加快设计过程。  如果 TI 有任何适用于5V @ 2A 输出设计源和低成本控制器的 PSR 反激式参考设计、请推荐我。   

    此外、在最大负载电流为8A 且具有电流检测功能的宽范围输入18Vdc 至60Vdc 中、选择 H 桥有刷直流电机驱动器 IC 时、需要您的支持。  

    让我知道你用解决方案促进响应。