This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40988:桥式二极管的用途是什么

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1436957/pmp40988-what-is-the-purpose-of-bridge-diodes

器件型号:PMP40988

工具与软件:

尊敬的专家:

在 TI 的 TPPFC 参考设计(如 TIDA-00961和 PMP40988)中、 桥式二极管放置在输入端、它的作用是什么?
我不认为电流在正常条件下会流过桥二极管、但这是否用于异常情况?

(PMP40988的简化原理图)

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我是 O.H.的同事。我对此主题有评论和其他问题。 在图腾柱 PFC 拓扑中、不需要输入二极管电桥。 但出于以下原因、可能会在 TI 参考设计中添加输入二极管电桥。

    1.启动稳定性:
    在图腾柱 PFC 中、在启动时开始开关之前可能需要电源。 此时、输入二极管电桥可以充当初始电源路径。 这样可以在启动时提供稳定的电源、并可以平稳过渡到开关操作。

    2.在异常情况下提供保护:
    在异常情况下、如果图腾柱 PFC 开关发生故障或控制电路出现问题、二极管电桥可以提供一条电流路径、从而防止负载电源完全切断。 这提高了系统的可靠性。

    3、抗瞬变电压波动能力:
    如果输入侧发生瞬态电压波动(例如浪涌或尖峰)、则开关元件可能无法正常工作。 在这种情况下、二极管电桥执行瞬态保护功能、可以最大程度地减小对电路的损坏。

    问题1.
    我对上述第1点至第3点的理解中对插入二极管电桥的原因是否正确? 如果您有任何其他意见或建议、请告诉我。

    问题2.
    我想进一步了解省略输入二极管电桥的情况。 如果高效设计是首要考虑因素、或者假设该电路将稳定运行、那么是否可以省略输入二极管桥? 请告诉我忽略二极管电桥时应注意什么(比如在发生异常或瞬态情况时应采取的措施)

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电桥用于启动、浪涌和闪电。 在稳定状态下不使用它。