This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:更低的可接受 Vin 范围

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1438605/tida-010242-lower-acceptable-vin-range

器件型号:TIDA-010242
主题中讨论的其他器件: LM5069

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户要求最小 Vmin 为10.5V 至33V、我想知道 TIDA-010242是否可以接受此输入。

我不知道为什么在23V 处指定 Vmin。 似乎只有在电压超过33V 时电路才会钳位、因此 VMIN 不应受到影响。 是这样吗?

如果 Vmin 限制为23V、我们是否可以进行一些修改以接受10.5V 至33V 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon,

    使用器件上的 UVLO 和 OVLO 引脚在 LM5069上设置通电压限制。 如果用户希望降低到9V 电压(LM5069的下限)、则可以禁用 UVLO。  数据表的第9.2.1.2.6节对此进行了说明、并介绍了它们可以采用的几种配置。