This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:TIDA-010232

Guru**** 2826035 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1438490/tida-010232-tida-010232

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

我使用的是 TIDA-010232电路、遇到了一些有关电压测量和微控制器集成的问题。 我正在寻求您在以下方面的指导:

案例1:电阻组和 RinAMC 输出上的压降

在电路中、我们已将 VDC+连接到200V 至750V 的电压源以及 VDC-至 GND 的电压源。 激活正极开关后、我们观察到 VDC+与保护性接地(PE)之间的压降符合预期行为、如附表所示。

然后、我们继续在单端 ADC 输入端测量此电压、它似乎在增益并正确读取微控制器上的电压。

但是、如果我们将电阻器组(最初为280kΩ)替换为不同的值(253kΩ、226kΩ、199kΩ、145kΩ)、同时保持 RinAMC 为250Ω、RinAMC 的输出在所有电阻器组配置中保持不变。 但是、我们观察到 VDC+和 PE 之间以及 VDC-和 PE 之间的电压下降。

问题:

  1. 为什么即使修改了电阻器组、RinAMC 输出也保持不变?

更改电阻值时、为什么 VDC+和 PE (以及 VDC-和 PE)上观察到压降?


案例2:具有较小电压差的 ADC 输出

我们目前正在测量单端 ADC 的电压、并且已经观察到750V 下的微小电压差约为20mV。 但是、这种微小的电压差很难通过我们的电流微控制器进行检测。 您能建议一些可能的方法或电路修改来增加该电压差、以便微控制器能够更好地检测到该电压差吗?

问题:

  1. 在使用微控制器的单端测量中、处理此类微小电压差的最佳方法是什么?

是否有任何技术或注意事项可确保准确的读数和稳定的测量、尤其是在存在噪声或其他变化的情况下?

我已附上相关的电路读数和数据供您参考。 非常感谢您能提供任何见解或建议。

e2e.ti.com/.../imd.xlsx