This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41043:PMP41043

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41043, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1437832/pmp41043-pmp41043

器件型号:PMP41043
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010062

工具与软件:

PMP41043参考设计| 德州仪器 TI.com

在上面的设计参考中、我们提供了1.6KW 功率以支持本设计、但在说明中-它提供的功率最高仅为1KW、我们可以提供负载。

请给我建议、我们是否可以将此设计用于1.3Kw 负载。

谢谢、此致

OM Prakash Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP41043根据 TIDA-010062的1kW 设计进行了修改、并取代了 TIDA-010062的谐振电感器、以处理更高的电流至1.6kW。

    此外、PFC 级可在200Vac 输入以上支持1.6kW 功率、并实现强制空气冷却。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我在200Vac 以下使用此设计、对 PFC 电路会有什么影响  

    效率会降低吗?

    PMP41043根据 TIDA-010062的1kW 设计进行了修改、并取代了 TIDA-010062的谐振电感器、以处理更高的电流至1.6kW。

    问-  PMP41043 设计仅限谐振电感器我必须更改或其他器件也必须更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    请向我推荐一个可用于1.2kW 以上的 MPN 数谐振电感器