This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20396:PMP23146

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23146, PMP20396

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1436138/pmp20396-pmp23146

器件型号:PMP20396
Thread 中讨论的其他器件:PMP23146

工具与软件:

您好:

我可以在其中获取要测试的样本  

 PMP23146或  PMP20396都能满足要求。  我在 DigiKey 中找不到这些产品  

对这些模块的可靠性有什么看法? 我计划在航空领域使用它们  

谢谢你

目录林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、福里斯特、

    这些设计仅供参考。 这些器件不可从分销商处订购或购买。 我们提供了所有文件、以便您构建它们。

    这些器件旨在长使用寿命并保持可靠、但您需要研究对于您的应用意味着什么等级。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的答复。  

    我将尝试构建它们并进行测试  

    目录林