This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:客户对最佳电流检测方法的疑问

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1437927/pmp22650-customer-queries-regarding-best-current-sensing-method

器件型号:PMP22650

工具与软件:

团队成员、您好!

.1. 客户是否可以使用基于霍尔效应的电流传感器来检测高频 CLLLC 初级和次级电流? 如果没有、则建议使用任何器件型号或方法。

2.用作充电器控制算法中的参数的次级侧电流(低压直流侧)或者仅使用初级侧高频电流检测、是否足以满足充电器的运行要求?

此致、

Jinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jinesh、

    是的、可以使用霍尔传感器进行 LLC 控制。  TMCS1133B1QDVGR 可能可行、但您需要考虑带宽以及带宽对于应用是否足够。  

    或者、您可以使用电流检测变压器。 我不知道手头上有什么器件适合应用。

    当电源作为电流源工作时、该单元使用输出电流进行控制。

    此致、

    Brent