This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:电流传感器的放置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425589/pmp23338-placement-of-current-sensor

器件型号:PMP23338

工具与软件:

你(们)好  

这是关于 PMP23338中的图腾柱 PFC 设计。想了解放置电流传感器的原因

电流传感器放置在交流电源而非线路的中性点是否有任何具体原因。

此外、位于 EMI 滤波器之间的原理图中的电流传感器选择输入电流传感器如此放置的原因是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将电流传感器置于交流线路或中性线上没有任何差别

    我测试了将电流传感器置于 EMI 中间并在 EMI 之后、置于 EMI 中间似乎能在轻负载下提供更好的 THD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bosheng

    感谢您的答复。

    只想知道关于电流传感器放置的更多信息

     1.我们能把电流传感器放在 EMI 滤波器之前吗?  影响图腾柱 PFC 的数字控制。

     2.您在轻负载 THD 中提到通过放置在 EMI 滤波器之间来改善 EMI 只想知道3.6kW 设计中哪些被视为轻负载以及 THD 的改进程度。

     3.电流传感器的位置与电流传感器输出中的噪声有任何关系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    1、我从来没有这样做过、但你可以尝试

    2、我测试了5%的负载、THD 更好地处于 EMI 的中间、但我不记得 THD 的数据

    3、不确定。