This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1436458/ucc28742-ucc28742

器件型号:UCC28742

工具与软件:

大家好、

我使用您的 UCC28742 Simplis 模型进行仿真,但我们在仿真时遇到错误。 下面是错误消息 I m getting。我只想知道天气我们可以运行此示例仿真。

任何人都可以推荐.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否修改了模型、或者在从 TI.com 运行模型时遇到问题?

    如果没有更多细节、我们在这里帮助不了多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、

    我没有修改模型。 我已尝试运行示例中共享的 simplis 示例。

    此致、

    输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您使用的是 Simplis 元素。 请改用此 Simplis。

    https://www.simplistechnologies.com/product/simplis