This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842XMK-ADJEV:仿真设计文件

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439094/lm2842xmk-adjev-designfiles-for-simulations

器件型号:LM2842XMK-ADJEV
Thread 中讨论的其他器件:LM2842

工具与软件:

你好。

Im 寻找适合 EMC 仿真的几何数据。 (ODB++导出或 ANSYS .edb 导出)

这些器件是否可用或可以提供?

此致、

尼尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、我工作的产品系列不能支持这一常规要求。 我不确定我们是否有能力为您提供这些产品、但如果这对您的设计非常重要、我建议咨询您的当地销售和客户团队。 然后、TI 可以借助 LM2842工作、从而满足您的设计要求。