This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:EMI RE 出现故障

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51551, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439032/pmp20588-emi-re-failed

器件型号:PMP20588
主题中讨论的其他器件:LM51551

工具与软件:

尊敬的专家:

客户将 LM51551用于9-36Vin 至54Vo/30W 应用、称为 PMP20588。 在 EMI 测试期间、RE 失败。  

链接:设计文件

您可以看看并建议如何解决该问题吗?  

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    辐射发射几乎无法进行远程故障排除。 它完全基于客户布局和磁性结构。  

    该噪声可能是由开关产生的、因此、如果它们能够减少它们在开关波形上看到的任何振铃、这将有所帮助。

    很抱歉,我已经忍不住了。

    谢谢!

    Robert