This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:负偏置电源未调节

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01605, TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439034/tida-01605-negative-bias-supply-not-regulating

器件型号:TIDA-01605
主题中讨论的其他器件:TL431TL431LI

工具与软件:

大家好!

我们以 TIDA-01605参考设计作为 SiC 栅极驱动器设计的示例、但遗憾的是、在功能测试中、我们遇到了一个凸点、即稳压负电源无法正常工作。 推挽式变压器正在工作、我们可以精确测量23V 输出。 负电源不提供-5V、我们只能看到-0.2V。 我们了解了应用报告 SLVA482A 中提到的 TL431的稳定性边界。 奇怪的是、我们实际上没有看到任何振荡或任何东西。 它在-0.2V 时非常稳定。 尽管如此、我们继续假设它必须在某种程度上与稳定性相关、因此我们进行了进一步的测试(请参阅下文)。

包含具有稳压负偏置的隔离式推挽电源的原理图。 我还添加了去耦电容器的图片、因为它们跨栅极驱动器芯片连接、因此添加到 TL431的容性负载(因此与2x100nF 并联、因为 v_gdd == v_gdda、v_ks == v_ksa、v_gss == v_gsa)。 如您所见、该设计与参考设计非常相似、我们选择了不同的变压器比率以匹配我们的设计、而且无源器件的 MPN 略有不同、尽管规格也相似。

已成功执行以下测试以确定原因、但到目前为止没有成功:

  • 减小阴极偏置电阻器以增加偏置电流(从10k 至1.1k)、没有明显的差异调节电压;
  • 在阴极和开尔文源输出之间添加"ESR"电阻器(请参阅 slva482a.pdf)。 第一次尝试使用180Ohm 时产生的负偏置电源约为-3.6V。 但是、这与文档中的图形不匹配、因此决定将其电阻降低至30欧姆。 然后回到仅-0.2V 的偏置。
  • 进一步增加容性负载以提高稳定性。 添加一到两个额外的4.7uF 并没有显著改变此运行方式。
  • 假设装配服务放置了错误的零件。 在显微镜下,该设备显示清晰的标记 。 TL431数据表 TL431.pdf 中确实提到了 T3QG 仍然假设引脚排列错误、再进行了两次测试。 首先、创建了一个仅带偏置电阻器(180Ohm)的简单并联稳压器。 这表明该器件确实会为5V 输入正确地产生2.495V 阴极输出。 电压将会使阴极电压保持在2.489V。 第二个测试假设引脚1和2相反。 由于这些电路板短接、第一个测试无法对其进行验证、第二个测试在 PCB 上。 SOT23-3倒置。 根本没有输出电压。 因此、这些测试结束、正确的器件和引脚排列正确。

我们现在已经订购了 TL431LI、或许这会有所帮助、但我们有一点迷路。 我们似乎忽略了一些显而易见的事情。 有人有新想法吗?

非常感谢!