This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:Webench 仿真##39;失败##39;是否需要满足特定的输入要求?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1438627/lm25145-webench-simulations-failing-for-certain-input-requirements

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM61460

工具与软件:

我正在尝试设计一个电压转换器、电流为28V 到24V、最大电流为4A (其他所有默认设置)、在查看 LM25145时、我注意到仿真显示电路在某些输入组合下不能正常工作。 我不是很确定导致故障的原因、但仿真显示、在电压输入为27-29V 的稳态下 Vout 为~-1V、瞬态仿真中的振铃非常糟糕。 如果我将输入升压到28-30V 和30-32V、它显示了相同的操作、但是当它达到31-33V 时、它最终还是有效。 将电流降至3.3A 也能使其正常工作。 以及如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    我认为、考虑为4Aout 应用设计控制器有点过分。

    LM61460可以支持此应用。

    无论如何、都与仿真问题有关。

    我很难就你所面临的问题作出评论。

    LM25145应能够支持此占空比。