This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9640:申请 EVB 评估板

Guru**** 2881070 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9640, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1429214/pmp9640-request-evb-evaluation-board

器件型号:PMP9640
Thread 中讨论的其他器件: UCC28710

工具与软件:

您好!

我对电源 PMP9640感兴趣、我可以知道此 PMP9640评估板的订购号吗? 从何处订购?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我们的参考设计不可订购。 我们提供了所有文件、欢迎您使用这些文件制作自己的电路板。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复、是的、我们想制作自己的评估板。  

    我是否可以申请 RLTI-1109 (变压器、100uH、Reno Electronics 的 TH)和 G135036LF (变压器、30.5 mH、GCI 的 TH)的数据表?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RLTI_2D00_1109-A-_2800_TEXAS-INSTRUMENTS_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6765.G135036LF-Rev1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、您好!关于 RLTI-1109A、我是否可以知道从初级绕组到次级绕组的"匝数比"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、您好!关于 RLTI-1109A、我是否可以知道从初级绕组到次级绕组的"匝数比"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其比率约为10:1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、您好!

    以下是正确的吗?

    L(1-3):L(5-6)=1:10

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、恰好相反。 电源环路上的绕组为10、信号环路上的绕组为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sheng-Yang、我有关于 PMP9640原理图连接的以下2个问题:

    q1)有一个标记为 VSNS (下面是 pic)的网络连接器、但我找不到它连接到的位置、我是否可以知道它是否用于 PMP9640?

    Q2) UCC28710D 的引脚4被标记为 GND、但它被连接到 A 点的 BIAS 而不是接地的 B 点、我是否可以知道这是正确的连接?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:对、VSNS 节点不绑定到其他地方。  

    问题2:连接正确。 我们在高侧降压拓扑上使用 UCC28710。 并将 IC 置于开关节点上。 因此、IC GND 与开关节点相连。