This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:该器件的 PSpice 仿真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439259/uc2843a-pspice-simulation-of-this-device

器件型号:UC2843A
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

工具与软件:

我正在使用2024年"PSpice for TI"中的 PWM 控制器 UCC28C43_start 模型。 我的仿真旨在为具有电流反馈(在我们的实验室中正常工作)的实际硬件实现的降压稳压器设计提供一个虚拟测试台。 UCC28C43 PWM 控制器的仿真模型不像实际器件那样有效、尤其是 UCC2989C43输出引脚的脉冲宽度不随 FB 或 CS 输入的变化而变化。 在某些情况下、PWM 输出将以固定 PW 运行、并在其他情况下关闭。 我的问题是:这个模型(UCC28C43_START)是提供实际器件的完整功能模型、还是仅限于提供一个不可用于反馈控制型电源设计的基线测试台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供获取模型的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28C43数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    这里还有其他模型、但 zip 文件看起来与上面链接中的模型相同:

    UCC38C43数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以运行我下载的 zip 文件中包含的工程、这些工程使用 UCC28C43_startup 和 UCC28C43_Steady 模型。 我在最初尝试使用该部件对电路进行仿真时使用了 UCC28C43_start 模型。 三种不同的模型、其中前两种(启动和稳定)似乎可以使用提供的 TI 电路工作、而我的电路使用启动模型时似乎并不正确。 它可能是一个较旧的模型。 我将使用新的模型来查看是否可以使用启动或稳定(很可能是稳定)模型来运行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TINA TI 上的模型看起来工作正常。 因此、模型似乎没问题、问题可能出在 PSpice for TI。 您可以在 TINA TI 上进行仿真来避免这个问题。