This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:TIDA-010933和 TIDA-010938 BESS 充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, TIDA-010938, LMG3522R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1437908/tida-010933-tida-010933-and-tida-010938-bess-charging

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件: TIDA-010938LMG3522R030

工具与软件:

TI 团队:  

您提供了2个非常有趣的参考设计、为此、我感谢您! 但是、我们有一些后续问题:


1) TIDA-010933:我觉得这是一个很棒的小设计、同时提供 PV 和48V 电池输入。 但是、如何在此装置上完成48V 充电。 我还没深入研究过代码、但是我们能即时选择光伏充电还是交流充电呢?  

2) TIDA-010933:假设我们处于48V 电池输入和240V 输出的简单设置、"导出"到电网。 现在、我们需要动态反转流速并为电池充电。 此处反向该流程的事件流程是什么、以及我们正在查看什么类型的计时。

3) TIDA-010933:此装置供电良好、但要增加容量、假设以3.2kw 电池作为供电、需要做些什么。 交流侧的主 GaN 是高电流单元、我看到的唯一限制器是 UCC21540DW、其电流限制为6A。

4) TIDA-010933: T1 Bourns 181923变压器。 这是列出 OMN 的器件、但 BOM 似乎在任何地方都不存在。  

5) 5) TIDA-010938:设计非常有趣、功率处理非常出色。 其不足之处在于、BESS 侧大多数部分都是 HVDC (似乎为80-320V)。 在这种情况下、我们可以使用升压转换器将48V 电池包调至300V、但是在这种情况下双向操作可以采取什么措施(能够使用此器件对电池进行充电和放电)。

希望问题不会太多。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。

    1)若要开始为48V 电池充电、您 需要对通道施加负电流基准。 在这种情况下、电流调节器将开始将电流从低压总线推至通道。 如果 PV 输入没有足够的功率、低压总线将开始放电、这将导致 CLLLC 功率从400V 直流链路流向 LV 侧。  

    2)要做到这一点,你需要做以下操作: 1. 在电池通道中设置负电流基准。 2.需要重新配置二次侧控制到侧的同步整流控制。 该设计是有限侧电流、用于在电流达到零电流时停止整流。 如果偏离交流、您需要使用初级侧电流来停止初级侧整流。 交流控制电路中的电压环路将自动改变电流、以在 DCLink 上保持400V。 请注意:此模式应该是可行的、但我从未在实验练习中测试过此运行模式。

    3)设计的瓶颈是 CLLLC 转换器的低压侧。 现在它能够传输1.6kW、 且青春痘侧的 RMS 电流已经很高~24Arms。 当功率为3.2kW 时、电流将~48A。

    因此、如果您要实现3.2kW、则需要重新设计 LV 侧以 使用4个 LMG3100、并在 HV 侧使用 LMG3522R030。 交流侧也需要使用30m Ω GaN。  

    4) 4)变压器是定制器件。 如需更多信息 和样片、请联系 Bourns。

    5) 我确信电池端口默认是双向的。 无需进行任何更改即可对电池进行充电和放电。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、Vsevolod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的、我确实注意到低侧 LMG2100位于较弱的侧。 LV CLLLC 电路和 LV 直流电源似乎都使用了该 FET。 但在基于此参考的设计中、我们将不会有任何4通道太阳能输入、只有单个48V 电池输入。 鉴于上述情况、为什么我们无法 在低压直流输入和低压 clllc 上跳转到类似 LMG3522R030的 FET? 甚至更好的是、在 LV 侧为 clllc 使用2个并联 FET、因此使用2个并联 FET 代替 U7、并使用2个并联 FET 代替 U9。 不会发生这种情况。 但是、这是否也需要更换 T1变压器、或者使用是否安全?

    那么电流限制呢? 使用 C2000进行这种设置后、能否在两个方向上即时限制电流? 或者那从未被默示过?