This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:它是支持具有双芯片级联的高级成帧模式的官方演示项目吗?

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1426150/tida-020047-is-it-an-official-demo-project-that-supports-advanced-framing-mode-with-dual-chip-cascading

器件型号:TIDA-020047

工具与软件:

您好!

去年、TI 为我们提供了双芯片级联演示项目。

当我尝试设置高级成帧模式(通过设置 dfeDataOutputMode 为3或 gCLIMMWaveControlCfg.dfeDataOutputMode = MMWave_DFEDataOutputMode_ADVANCED_FRAME;)时、

我遇到许多错误、程序无法运行。

我想问一下、TI 目前是否有支持高级成帧模式的演示项目?

谢谢!

此致、

英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有 支持 TIDA020047高级成帧模式的演示项目

    -e. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E. Shareef

    然后、您可以为高级帧模式提供.cfg 文件作为参考吗?

    此致、

    英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此邮件转发给我们软件团队的一位成员、他可以在这里提供帮助。  

    谢谢!

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 E. Shareef

    感谢您发送编修。

    我很期待...

    此致、

    英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    你那有新消息吗?

    此致、

    英里