This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010936:TIDA-010936

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, TIDA-010936, LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1434303/tida-010936-tida-010936

器件型号:TIDA-010936
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026、LMG2100R044

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用此设计、但我想使用更高的均方根电流、而不是16A rms。

我需要做出哪些更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pichigo:

    感谢您提出有关 TIDA-010936的问题。  

    对于 GaN:您可以考虑使用 LMG2100R026 (2.6m/53A、与 LMG2100R044引脚对引脚兼容) TIDA-010936还与2.6m GaN 兼容、在我的测试中、电路板在短时间内可实现高达24.5A_rms 的相电流、而且无需散热器。 请注意、2.6m 器件比4.4长一点、但控制引脚完全相同。   

    如果仍要使用4.4m、可以安装散热器:电路板上有用于散热器的螺孔。  

    用于电流感应:最大电流感应范围为±33A、如果您需要更高的电流感应、请考虑使用 较小的增益 INA241

    INA310的 OCP 阈值为30A、您可能需要禁用 OCP (移除 R44)或使用更高的阈值。  

    谢谢

    伊森