This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:最新 BOM

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439311/pmp23338-latest-bom

器件型号:PMP23338
Thread 中讨论的其他器件:PMP

工具与软件:

您好!

TI.com 上提供了修订版 在客户询问最新版本时、是 PMP 的 B C

THX

Lg.

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 B 是最新版本、没有修订版 C

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    我们正在测试 PMP23338、丝印上显示为 RevC。

    还有一些情况是 、有些组装的器件不是 BOM 中所列的100%。  

    我们在2kW 下使用电阻负载测试它、结果失败。 然后我们更改了功率半导体和栅极驱动器(互斥)、 它确实再次运行。

    今天、我们仅尝试了1kW 的电阻负载、并且其中一个整流器 MOSFET 出现了…Ω 的故障

    我认为、存在 SW 问题、这可能会导致桥式晶体管 Q100/Q103上的控制信号不正确。

    此外、对负载变化的响应时间也非常糟糕(在负载减少时、我们确实在输出端看到了具有缓慢 DMM 的450V)。

    这是我的第一个请求的背景...

    再次来了

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincenzo、您不确定在哪里看到了 RevC、您确定自己的板是 PMP23338 (非 PMP23031)吗? 我们只为 PMP23338制作了2个版本:RevA 和 RevB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uhm、这是 我们发送到 PULS 的 PMP23338A、现在正在由另一个 CTM 进行测试...