This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:40V-56V 至24.00V @ 16A Webench 电源设计器配置导出失败

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439299/lm5146-q1-40v-56v-to-24-00v-16a-webench-power-designer-configuration-export-failing

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5145

工具与软件:

您好!

我一直在尝试导出采用48V (40-56) V 至24V 配置的降压转换器设计(原理图、BOM、PCB 布局)。 但我无法将设计导出到 Altium Designer、因为在导出过程中几分钟后、它一直失败。 是否有针对此问题的权变措施? PCB 布局对我来说是最重要的导出功能、如果能为我提供任何帮助、我将不胜感激。  

链接到设计 。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计配置正确链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请发送有关此设计的完整 LM5145快速入门文件。 这有助于更好地估算损耗、稳定性等

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 WEBENCH 设计上不是最佳的 FET 和电感器选择。

    您是否需要 Q 级 FET? 如果是这样、请查看 Onsemi 器件:NVMFS6H824N 等