This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050074:TIDA-050074基于 GaN 的140W USB PD3.1 USB-C®︎ 适配器参考设计-变压器和电感器设计

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439740/tida-050074-tida-050074-140-w-gan-based-usb-pd3-1-usb-c-adapter-reference-design--transformer-and-inductor-design

器件型号:TIDA-050074

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于我们即将开展的项目、我们将使用  TIDA-050074参考设计来提供电源。 但无法找到变压器和电感器的详细信息。 请帮助我获取详细信息。

原理图链接: https://www.ti.com/lit/df/tidmcr3/tidmcr3.pdf?ts = 1731928641780

请分享部件的最新数据表。

需要变压器和电感器的详细信息

1)使用 Bobin

2) 2)使用的磁芯  

3)钢丝的厚度/规度

4)轮/圈