This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54673:在正确电压下输出 Vout (PH 不进行开关)

Guru**** 2998040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPSM82866A, TPS54673, TPS54610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414909/tps54673-vout-outputting-at-correct-voltage-ph-not-switching

器件型号:TPS54673
主题中讨论的其他器件:TPS62867、 TPSM82866A、、 TPS54610

工具与软件:

我使用提供的 图10设计了一个电路板。 数据表的应用电路、并且未输出2.5V 的电压。 相位输出不进行开关或至少开始、但 SS/ENA 在一段时间后被器件拉低、从而导致输出电压不稳定。

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一款非常旧的大型器件。  TPSM82866A 电源模块或 TPS62867分立式器件是否可满足您的需求?

    示波器中的每条迹线是什么?  您能否发送您的 PCB 和测试设置的照片?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我要在插座式应用中测试它们时、需要使用 TPS54673。 信号从上到下分别为 VIN、SS/ENA、PH 和 VOUT。

    该测试电路根据数据表的图10应用电路设计、将2.4K 欧姆电阻器修改为2.43欧姆、以匹配其用户指南图4-1中的 TPS54X73EVM-225原理图。 外部迹线用于监控/读取某些功能、以符合数据表规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、您要在一个插座中测试。  这通常会增加过多的电感、使直流/直流转换器无法正常闭环运行。

    所有部件位于何处?  你可以展示一下它的照片吗?

    在仅1个开关周期内、VIN 几乎下降至完整的1V。  您需要降低输入电源的阻抗。  能否尝试在插座 PCB 上添加一些大容量电容?  可能是220uF 至1000uF 的钽或电解电容器。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有元件都位于底部。 由于讨论开始、我向 VIN 添加了第2个10 μ F (C1)、 向 VOUT 添加了另外2个22 μ F (C11)。 还发现评估板上的2.4K 欧姆电阻器(R15)为2.2欧姆、因此这也发生了变化。 现在还没有运气。

    顶层

    第2层

    第三层

    底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    这个电路旁边的第二个电路吗?  您是只测试其中一个还是同时测试两者?

    大黑盒是继电器吗?  您的电路在哪里、在测试过程中是如何连接的?

    您仍然需要更多的 Cin。  尝试在 C1两端添加一个大电解电容器(带引线)。  您是否能够在添加输入电容后布置相同的波形?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是它旁边的第二个"相同"电路。 我们现在一次仅测试1个。 黑盒是一个 Omron G5V-1继电器 (下面突出显示)、它在 VSENSE 的建议应用电路上通常闭合、但可以通过40k Ω 电阻器切换到 COMP 以测量 Vref。

    除了   VIN 上的两个10uF 陶瓷电容器之外、我们还添加了一个220uF 钽电容器。 我们将 VOUT 上的三个22uF 陶瓷电容器替换成了10uF 陶瓷 电容器。

    对于以下波形、信号从上到下分别为 VIN、SS/ENA、PH 和 VOUT。 IC 的电流上电在 VOUT 无有源负载时从2.5V 开始、然后在1mA 有源负载下上拉至2.4V 以为电容器充电的 VOUT、最后将 VIN 设置为6V 以实现正常运行。 VOUT 上的最大负载 仅为1mA。

    每分段200ns:

     每分段40us:

    IC 底部的焊盘是否需要连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享其他波形。  输入电压降看起来小于本线程中的第一个波形。  您可以尝试再添加几个220uF 的钽。

    另外、您是否能够以大约200usec/div 发送相同的波形?  在底部波形中、Vout 是否为正确的电压?

    对于此器件、10uF 的 Cout 可能太低、因此我会将其恢复到3x 22uF。

    如果您的插座具有散热焊盘连接、则您应该将其连接到 GND。  您的充电盒/设置可能不需要这个连接。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 为绿色、在2.5V 左右徘徊、如下所示。 插座未连接到散热垫。

    在附加的220uF  钽 电容器和3个22uF 电容器之前(200us/div):

    在附加的220uF  钽 电容器和3个22uF 电容器(200us/div)之后:

    在 附加的220uF 钽 电容器和3个22uF 电容器(2us/div)之后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否一直使用 Vout 的预充电?  在没有任何元件连接到 Vout 并从0V 开始时的情况是什么样的?  

    您能否将 EN 保持在低电平、施加5V 的 Vin、然后释放 EN?  这是什么样子的?

    众所周知、插座板对开关电源非常糟糕、因为所有错误位置都存在额外的电感。  您是否成功使用了插座板中的其他开关电源 IC?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、发布的第一个波形是在没有 VOUT 预充电的情况下出现的。 我使用过其他开关 IC、但没有一个问题、因为它不想正常运行。

    以下(200us/div)条件下的 VOUT 无负载且未对电容充电:

    现在 (400us/div) VIN 处于5.0V、EN 从低电平变为高电平、 VOUT 上无负载且也不对电容器充电:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需稍微详细地看看您的布局。  AGND 网在何处连接回 PCB 上的 GND 网?


    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 和 GND 通过单个铁氧体磁珠连接。 从电路板的底部... 不在插座附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  它们可能需要相互直接连接并靠近 IC。

    您可以尝试用这里的红色导线将接地短路吗?  我想这些是2个 GND 网。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为2.5V、然后在 VOUT 上没有任何负载的情况下切换到6.0V 的测试条件。

    (40us/div) 、上述过孔之间未短接的2个 GND 网络以红色显示:

    (40us/div) 、上述过孔之间的2个 GND 网络以红色短接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

    TPS54673似乎具有了一种不同的启动例程。

    您能否改用 TPS54610?  它是 P2P、并且采用相同的封装。  您是否希望我订购一些样片?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须  在板上使用 TPS54673、但无法将它更改为另一个 P/N

     与 TPS54673相比、使用 TPS54610 调试当前电路板是否更高效地解决了我遇到的问题?

    是否有其他方法可以解决您一直在帮助解决的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该尝试使用 TPS54610、看看它是否存在同样的问题。

    如果未启动、则是导致出现这种情况的是 TPS54673的启动过程的具体细节。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够 使用以下波形测试 TPS54610样片。 同样在5V/div 条件下、信号从上到下依次为 VIN、SS/ENA、PH 和 VOUT。

    (40us/div) 、2个 GND 网在上述过孔之间未短路、以红色显示:

    (40us/div) 、上述过孔之间的2个 GND 网络以红色短接:

    (100us/div)单脉冲、上述过孔之间的2个 GND 网络以红色短接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢测试新 IC。  它们的工作方式似乎与 TPS54673相同?

    随附了我在 EVM 上看到的每个器件的内容。  这是6V 至3.3V 的输入电压、并添加了一个小型电子负载、以便在启动之间对 Vout 进行放电。

    对于 TPS54673、尽管您也看到了类似的下降、但 TPS54610却看不到如此。  两个 IC 都会启动至适当的 Vout。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!  

    取得了一些不错的进展。 发现电感器接线错误、然后为了修复电路板所做的一些更改先前隐藏了器件"正在工作"。 最后回到了 数据表中的应用电路的现状、但 电感器正确接线且可选二极管就位。

    假设我需要器件在输出为2.5V 的情况下以3.0V 和6.0V 的电压运行、我移除了二极管、并最终使用 PH 时钟、频率大约为~300kHz、而不是350kHz、就像以前使用二极管一样。

    不带二极管的应用电路:

     我重新添加了二极管、以检查其他内容是否发生变化、但 PH 仍保留为 大约~300kHz 的时钟。  会导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    如果您使用光标测量2个脉冲的频率、您是否可以获得大约350kHz 的一半?  我认为示波器的频率读数被占空比不均匀所混淆。

    这种类型的波形通常意味着在控制环路中有过多的增益。  通常的解决方案是增加输出电容和/或减小 Rcomp (图10中的 R3)的值。

    Chris